Premiere der Single Pair Ethernet System Alliance auf der Hannover Messe
Mit der Hannover Messe steht im April wieder das international wichtigste Event für alle Technologien rund um die industrielle Transformation an. Die Single Pair Ethernet System Alliance ist in diesem Jahr mit einem eigenen Stand dabei.
Das Thema Single Pair Ethernet gilt als eines der Top-Themen der Messe. Start-Ups und Big Player gleichermaßen werden in Hannover innovative Lösungen vorstellen, die auf dem neuen Ethernet-Standard basieren. Umso größer wird die Community für diese Technologie: Viele Unternehmen gehören bereits jetzt zum eingetragenen Verein der Single Pair Ethernet System Alliance.
Der Stand in Halle 9, Stand D28, ist als offener, firmen- und branchenübergreifender Hub konzipiert. Das gemeinsame Thema ist die Etablierung von Single Pair Ethernet als internationaler Standard für alle Bereiche, in denen Ethernet-Verbindungen ersetzt oder neu aufgebaut werden. Der Code für kostenlose Tickets zur Hannover Messe kann direkt über die Single Pair Ethernet System Alliance angefordert werden.
Mit inzwischen über 50 Mitgliedsunternehmen ist die Single Pair Ethernet System Alliance eine starke Vereinigung, die sich gegenseitig inspiriert und unterstützt. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Branchen werden am Stand für Gespräche zur Verfügung stehen.