Passive Analogeingänge für Vierdraht-Messumformer

24.05.2023
Neues Axioline P-Analogmodul zum Anschluss von Vierdraht-Messumformern

Die neuen Analogeingabemodule AI8 P von Phoenix Contact bieten jeweils acht passive Kanäle zum Anschluss einer Zweidrahtverbindung zur Übertragung der Prozessgröße.

Die Stromversorgung für das Signal wird dabei extern direkt an den Messumformer angebunden. Zusätzlich unterstützen die AI8 P-Module die HART-Kommunikation. Ein bidirektionaler Datenaustausch erfolgt zwischen einem Prozesssensor und einem Überwachungs- oder Steuerungssystem, wodurch der Sensor mehr Informationen über seine Funktion und seine Messdaten bereitstellen kann. Das Portfolio der passiven AI8-Module umfasst jeweils zwei Varianten für die Produktfamilie Axioline F XC und Axioline P. Die Varianten unterscheiden sich dadurch, dass sie entweder als eigensicheres oder nicht-eigensicheres Modul erhältlich sind.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications