Nominierung für JUVE-Award 2022
Phoenix Contact ist vom renommierten Verlag JUVE für den JUVE-Award „Inhouse-Team des Jahres für IP“ nominiert worden.
In dieser Kategorie zeichnet die JUVE-Redaktion spezialisierte Teams ebenso aus wie Rechtsabteilungen in Unternehmen, die sich besonders deutlich im gewerblichen Rechtsschutz weiterentwickelt haben. Weitere Nominierte sind BioNTech, Deutsche Bahn, Infineon sowie Tonies. „Wir freuen uns sehr über diese Nominierung, bestätigt sie das ganze Team doch in der täglichen Arbeit“, so André Alisch, Senior Director, Intellectual Property, Licenses & Standards von Phoenix Contact.
JUVE bewertet neben patent- und markenrechtlichen Aktivitäten auch das Wettbewerbs- und Urheberrecht. Dabei wird betrachtet, inwieweit die Inhouse-IP-Abteilung in Zusammenarbeit mit der Inhouse-Rechtsabteilung aufwendige Großprozesse maßgeblich betreut, insbesondere auch auf internationaler Ebene. Innovative Ansätze in der Schutzrechts- und Lizenzstrategie können ebenso ein Nominierungsgrund sein, wie der Aufbau einer eigenständigen Inhouse-IP-Abteilung.
Die Preisverleihung findet am 27. Oktober 2022 in der Alten Oper in Frankfurt statt.