Neues Projekt in der PLCnext Technology- Community: The Beehyve – Mit Schwarmintelligenz in die Zukunft für eine nachhaltige Automation
„The Beehyve“ ist ein Community-Projekt der PLCnext Technology von Phoenix Contact. Mit Hilfe von Bienenfreunden und technischen Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen OT, AI, IT, Cloud oder Data soll ein Community-Projekt entstehen, an dem alle teilnehmen können.
Um das Leben der Honigbienen zu erleichtern und einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten, ist es das Ziel, durch intelligente Automation eine innovative Lösung für einen vollautomatisierten Bienenstock zu entwickeln. Basierend auf den verschiedenen Problemen und Herausforderungen von Bienen und den Imkerinnen und Imkern sind fünf Kategorien entstanden. Diese gelten als Leitfaden, in denen zwischen den Lösungsansätzen zur Verbesserung der Bienenkultur unterschieden wird: „Bee Care“, „Support the Beekeeper“, „Enhance the Beehyve“, „Bee environment“, „Bee creative“.
Um einen Beitrag für bienenfreundliches Imkern zu leisten, geht es zum Beispiel in der Kategorie „Enhance the Beehyve“ um die Frage, wie Automatisierung helfen kann manuelle Prozesse durch OT, AI, IT, Cloud oder Data zu vereinfachen. Auf Basis dieser fünf Lösungsansätze kann die Community individuell entscheiden, wie sie zu der Erhaltung der Bienenkultur beitragen möchte.