Neue Axioline Smart Elements für Potenzialrangierung

27.03.2023
Axioline Smart Elements

Das Portfolio der Digitalausgangsmodule Axioline Smart Elements von Phoenix Contact wurde um drei Smart Elements für die Potenzialrangierung direkt auf der I/O-Station erweitert.

Diese Smart Elements stellen die 24-V-E/A-Versorgungsspannung UP und die entsprechende Masse (GND) zur Verfügung, die seitlich an einer Axioline F-Backplane eingespeist wird. Somit ermöglichen sie den Anschluss von Sensoren in Zwei- oder Dreileiter-Anschlusstechnik, deren Signalleitungen mit digitalen Eingangs-Smart Elements in Einleiter-Anschlusstechnik verbunden sind. Des Weiteren können Aktoren in Zweileiter-Anschlusstechnik angeschlossen werden, deren Signalleitungen mit digitalen Ausgangs-Smart Elements in Einleiter-Anschlusstechnik verbunden sind. Im Fall eines Kurzschlusses oder Überstroms schützt eine interne elektronische Sicherung die angeschlossene Peripherie. Der Status der Sicherung wird über entsprechende Status-LED angezeigt.

Eine weitere Variante stellt sowohl die 24-V-E/A-Versorgungsspannung UP als auch die entsprechende Masse (GND) zur Verfügung. Falls maximal acht digitale Eingänge in Dreileiter-Anschlusstechnik benötigt werden, kann damit ein Smart Element-Steckplatz auf der Axioline F-Backplane eingespart werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications