Leistungsstarker 5G-Mobilfunkrouter für Industrieanwendungen

17.04.2023
Industrieller 5G-Router TC ROUTER 5004T-5G EU

Der neue serienverfügbare 5G-Mobilfunkrouter von Phoenix Contact ermöglicht hohe Datenraten in öffentlichen und privaten 5G-Mobilfunknetzen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor und vier Gigabit-Ethernet-Ports bietet der TC-Router eine hohe Bandbreite für industrielle Anwendungen.

Mit diesem Gerät können Maschinen und Anlagen über öffentliche und private 5G-Netze flexibel und mit hohen Datenraten aus der Ferne überwacht und gewartet werden. Als durchsatzstärkster Router des Portfolios eignet er sich insbesondere für datenintensive Applikationen im Bereich der industriellen Mobilfunkkommunikation wie die hochauflösende Videoübertragung, das Management großer FTS-Flotten (Fahrerloses Transportsystem) oder die Weiterleitung großer Dateien von ortsveränderlichen Produktionsmaschinen.

Phoenix Contact engagiert sich bereits seit mehreren Jahren im Bereich der 5G-Technologie und ist Mitbegründer, aktives Mitglied und Board-Member der 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation). Zudem hat das Unternehmen schon 2020 einen ersten Pilot-Router für private 5G-Netzwerke entwickelt und erfolgreich in Kundenprojekten implementiert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications