Ladevorgänge nach Mess- und Eichrecht abrechnen

31.08.2022
Vorzertifiziertes Paket aus Einbau-Display, signierendem Energiezähler und Controller-Software

Mit den AC-Ladesteuerungen CHARX control modular von Phoenix Contact ist jetzt auch eichrechtskonformes Abrechnen von Ladevorgängen möglich.

Ein abgestimmtes, vorzertifiziertes Paket aus Einbau-Display, signierendem Energiezähler, Controller-Software und Dokumentation aus einer Hand erleichtert die schnelle und günstige Eichung der Ladestation.

Durch die bereits auf Konformität geprüfte Soft- und Hardware wird der Zertifizierungsprozess der Kundenapplikation deutlich vereinfacht. Notwendige Dokumente zur Vorlage bei der Zertifizierungsstelle mit Beschreibungen, Stücklisten, 3D-Modellen und einem Verdrahtungsplan sind bereits erstellt und dienen als Basis für die Dokumentation.

Abgerundet wird das Paket durch Testberichte und Erfahrungen, die bei der VDE-Zertifizierung der Beispielapplikation entstanden sind. Durch diese stimmige Lösung werden zeit- und kostenintensive Neueinreichungen im Zertifizierungsprozess vermieden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications