Ganzheitliche Überwachung aller neuralgischen Punkte einer Windenergieanlage

21.09.2022
Windpark im Sonnenuntergang

Phoenix Contact weitet seine Zusammenarbeit mit Wölfel Wind Systems weiter aus.

Gemeinsam bieten sie Überwachungslösungen für das Fundament und den Turm von Windenergieanlagen. So werden Belastungen und Schäden am Turm und am Fundament frühzeitig identifiziert. Die stetige Überwachung kann zu einer deutlichen Verlängerung der Lebensdauer dieser Anlagen führen.

Für alle neuralgischen Punkte bietet Phoenix Contact das neue I/O-Modul AXL F CMS 2 IEPE 1F zur Überwachung von Triebstrang, Getriebe und Hauptlager an. Das Modul reiht sich nahtlos in das Automatisierungssystem des Unternehmens ein.

Ob Strukturüberwachung für das Rotorblatt oder das Fundament, das Flottenmonitoring gewinnt immer größere Bedeutung in der Windindustrie. Durch den Gesamtblick auf den Windpark werden Schwachstellen gezielt identifiziert und rechtzeitig proaktive Maßnahmen ergriffen, bevor ein Schaden entsteht. Das ganzheitliche Monitoring erfolgt auf einer 24/7-Online-Überwachung und der unmittelbaren Ermittlung der relevanten Struktur-KPI, wie dem Fundamentschadensfortschritt und der verbleibenden nominellen Restlebensdauer. Eine unmittelbare Benachrichtigung ermöglicht dem Anlagenbetreiber eine direkte Reaktion auf strukturelle Anomalien.

Phoenix Contact informiert auf der WindEnergy in Hamburg vom 27. bis 30. September 2022 über seine Lösungen in Halle B6, Stand 363.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications