Effizienzsteigerung im Schaltschrankbau mit der Engineering-Software clipx Engineer

17.04.2023
Mitarbeitender bei der Arbeit mit der Engineering-Software clipx Engineer

Die Engineering-Software clipx Engineer von Phoenix Contact ist die Software für den Schaltschrankbau, die die Datendurchgängigkeit vom Schaltplan zum Schaltschrank optimiert. Bidirektionale Schnittstellen zu CAE-Systemen und automatische Klemmenleistenerstellung per intelligenter Engineering-Assistenz vereinfachen den Planungsprozess.

Eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Planung und Fertigung kann die Produktionszeiten im Schaltschrankbau erheblich verkürzen. Dabei ist der Einsatz von CAE-Systemen oft der Ausgangspunkt im Bereich des Engineerings. Hier werden Schalt-, Montage- und Verdrahtungspläne digital erstellt.

Die Engineering-Software setzt genau an diesem Arbeitsschritt weiter an und bietet die Möglichkeit, die noch fehlenden notwendigen Artikelinformationen für alle Phoenix Contact-Produkte mit nur wenigen Klicks zu ergänzen. Die integrierte Funktion der Autokorrektur weist dabei proaktiv auf Optimierungen hin, die anschließend direkt umgesetzt werden können. Diese Optimierungen können entweder einzeln oder alle gleichzeitig ausgeführt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit der Engineering-Software benötigte Zubehöre, Stecker und Brücken sowie Markierungen an den richtigen Stellen zu platzieren. Die angereicherten Daten können nunmehr für die Fertigstellung des Projekts genutzt werden. Dabei besteht die Wahl, die geplanten Klemmenleisten direkt über Phoenix Contact zu bestellen und liefern zu lassen oder die digitalen Fertigungsdaten an die eigene Fertigung weiterzugeben.

Darüber hinaus können die angereicherten Daten über die bidirektionale Schnittstelle in das führende CAE-System, wie beispielsweise EPLAN, importiert werden. Dabei werden alle noch fehlenden Artikel an den jeweiligen Anschlusspunkten hinterlegt und in die Stückliste des CAE-Systems überführt. Damit werden zeitaufwändige Planungsaufgaben reduziert und die Effizienz in der Elektroplanung gesteigert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications