Automatisierte Verdrahtung für alle Leiterarten

17.04.2023
XT-Portfolio mit frontalem Push-X-Anschluss

Neben den Reihenklemmen XTV mit seitlicher Leiterführung sind nun auch die ersten Klemmen mit frontalem Push-X-Anschluss bei Phoenix Contact erhältlich. Das XT-Portfolio besteht aus Durchgangs- und Mehrleiterklemmen sowie Funktionsvarianten zum Einsatz von Trennmessern, Stecksicherungen und Bauelementen.

Die neue Push-X-Technologie von Phoenix Contact steigert, als eine der schnellsten Anschlusstechnologien am Markt, die Effizienz der Schaltschrankverdrahtung. Alle Leiterarten und Querschnitte lassen sich jetzt noch schneller manuell oder automatisiert verbinden. Die direkte Verdrahtung erfolgt werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand durch eine vorgespannte Kontaktfeder. Durch leichtes Antippen der Auslösefläche innerhalb der Klemmkammer wird die Kontaktfeder gelöst und der Leiter sicher und dauerhaft kontaktiert. Wie bei der Push-in-Technologie erfolgt das Lösen der angeschlossenen Leiter durch das Betätigen des orangefarbenen Betätigungsdrückers. Dabei wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.

Alle Push-X-Reihenklemmen sind voll kompatibel zum standardisierten Reihenklemmensystem Clipline complete.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications