Events und Messen

Events und Messen Lassen Sie sich durch unsere innovativen Technologien inspirieren. Vertrauen Sie uns Ihre Ideen an. Gemeinsam entwickeln wir zukunftssichere Lösungen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen. Informieren Sie sich hier über unsere neuesten Events und Messen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Tagelswangen, Schweiz

Diverse Termine 2024. Details hier!
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Risikobeurteilung EN ISO 12100

Tagelswangen, Schweiz

Anwendung der Maschinenrichtlinie in der Praxis: In drei Etappen mit der Konformitätsbewertung zur CE-Kennzeichnung. In diesem Seminar lernen Sie als Maschinenhersteller die für Sie relevanten Artikel, Anhänge der Maschinenrichtlinie und deren Zusammenhängen kennen. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Januar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Functional Safety EN ISO 13849-1

Tagelswangen, Schweiz

Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1 Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1. Die Maschinenrichtline 2006/42/EG fordert bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Januar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
Schaltschrankbau

Präsenz-Seminar: SISTEMA

Tagelswangen, Schweiz

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849 Die EN ISO 13849 fordert eine quantitative Betrachtung der Sicherheitsfunktionen. Der Softwareassistent SISTEMA bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Ermittlung des Performance Levels (PL) ihrer Maschine. Diese Software wird kostenlos durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) zur Verfügung gestellt. __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Januar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

Präsenz-Seminar: SOFTEMA

Tagelswangen, Schweiz

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SOFTEMA zur Validierung Ihrer sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware nach EN ISO 13849 SOFTEMA ist ein kostenloses Tool zur Spezifikation und Validierung von Anwendungssoftware von Maschinen gemäß DIN EN ISO 13849-1:2016, welches vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gestellt wird. Es bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Umsetzung der Norm im Rahmen der Entwicklungsprozesse von sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware. __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Januar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ Seminarunterlagen Teilnahmebestätigung (Zertifikat) Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

5-Tagesseminar: FS Technician for Machinery (mit TÜV Rheinland-Zertifikat)

Tagelswangen, Schweiz

Werden Sie zum TÜV- zertifizierten Experten der funktionalen Sicherheit und lernen Sie alles rund um die CE- Kennzeichnung von Maschinen
Schaltschrankansicht

Hybrid-Event: Konstruktion von Schaltschränken und Maschinen

Tagelswangen, Schweiz

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Normen angewendet werden. In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichter-Normen. Neben der SN EN 60204-1 (elektrische Ausrüstung von Maschinen) steht insbesondere die EN 61439 (Schaltgerätekombinationen) im Fokus. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 15. Februar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Erstprüfung von Schaltschränken und Maschinen

Tagelswangen, Schweiz

Alle relevanten Informationen kompakt vermittelt Bei der Prüfung von Maschinen und Schaltschränken kommt es in der Praxis immer wieder zu Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und dem Umfang. Auch die Auswahl der relevanten Normen scheint auf den ersten Blick sehr komplex zu sein. Dieses Seminar vermittelt Ihnen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die normativen Zusammenhänge. Dabei werden neben den Nachweisen nach SN EN 61439 (Schaltgerätekombination) auch die Erstprüfung von Maschinen nach SN EN 60204-1 behandelt. Im Verlauf des Seminars werden die erforderlichen Prüfungen anhand einer Beispielapplikation erklärt, dabei steht weniger die Bedienung von spezifischen Messgeräten im Vordergrund, sondern das Verständnis der Anforderungen. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 15. Februar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankansicht Engineering

Hybrid-Event: UL508A: Schaltschränke für den nordamerikanischen Markt

Tagelswangen, Schweiz

__UL508a__ Erfahren Sie die wichtigsten Anforderungen nach UL508a zum Aufbau von Schaltschränken für den nordamerikanische Markt Dieses Seminar findet in Kooperation mit der UL International Germany GmbH statt. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 29. Februar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankansicht Engineering

Hybrid-Event: NFPA 79: Maschinen für den nordamerikanischen Markt (UL 2011)

Tagelswangen, Schweiz

__Seminar - NFPA 79__ Erfahren Sie die wichtigsten Anforderungen nach NFPA 79 und UL 2011 zum Aufbau von Maschinen für den nordamerikanische Markt Das UL Seminare findet in Kooperation mit der UL International Germany GmbH statt. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 29. Februar 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Installateur

Hybrid-Event: Power+ Zuverlässiges und stabiles Stromversorgungssystem 11.06.2024

Tagelswangen, Schweiz

Anlagenausfälle verhindern. Mit den «richtigen» Komponenten, korrekt verwendet und im intelligenten Verbund schützen sie ihre Anlage / Maschine. Wir zeigen dies mit vielen praktischen Beispielen.
Schaltschrankansicht Engineering

Hybrid-Event: UL508A: Schaltschränke für den nordamerikanischen Markt

Tagelswangen, Schweiz

__UL508a__ Erfahren Sie die wichtigsten Anforderungen nach UL508a zum Aufbau von Schaltschränken für den nordamerikanische Markt Dieses Seminar findet in Kooperation mit der UL International Germany GmbH statt. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 15. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
Schaltschrankansicht Engineering

Hybrid-Event: NFPA 79: Maschinen für den nordamerikanischen Markt (UL 2011)

Tagelswangen, Schweiz

__Seminar - NFPA 79__ Erfahren Sie die wichtigsten Anforderungen nach NFPA 79 und UL 2011 zum Aufbau von Maschinen für den nordamerikanische Markt Das UL Seminare findet in Kooperation mit der UL International Germany GmbH statt. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 15. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Risikobeurteilung EN ISO 12100

Tagelswangen, Schweiz

Anwendung der Maschinenrichtlinie in der Praxis: In drei Etappen mit der Konformitätsbewertung zur CE- Kennzeichnung. In diesem Seminar lernen Sie als Maschinenhersteller die für Sie relevanten Artikel, Anhänge der Maschinenrichtlinie und deren Zusammenhängen kennen. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Functional Safety EN ISO 13849-1

Tagelswangen, Schweiz

Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1 Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1. Die Maschinenrichtline 2006/42/EG fordert bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

Präsenz-Seminar: SISTEMA

Tagelswangen, Schweiz

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849 Die EN ISO 13849 fordert eine quantitative Betrachtung der Sicherheitsfunktionen. Der Softwareassistent SISTEMA bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Ermittlung des Performance Levels (PL) ihrer Maschine. Diese Software wird kostenlos durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) zur Verfügung gestellt. __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

Präsenz-Seminar: SOFTEMA

Tagelswangen, Schweiz

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SOFTEMA zur Validierung Ihrer sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware nach EN ISO 13849 SOFTEMA ist ein kostenloses Tool zur Spezifikation und Validierung von Anwendungssoftware von Maschinen gemäß DIN EN ISO 13849-1:2016, welches vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gestellt wird. Es bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Umsetzung der Norm im Rahmen der Entwicklungsprozesse von sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware. __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankbau

5-Tagesseminar: FS Technician for Machinery (mit TÜV Rheinland-Zertifikat)

Tagelswangen, Schweiz

Werden Sie zum TÜV- zertifizierten Experten der funktionalen Sicherheit und lernen Sie alles rund um die CE- Kennzeichnung von Maschinen
Installateur

Hybrid-Event: CE-Kennzeichnung für Schaltschränke

Tagelswangen, Schweiz

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Richtlinien angewendet werden. Die Auswahl und der Umgang mit den relevanten Richtlinien bzw. Normen stellt für die Hersteller eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat) - Mittagessen und Getränke
Schaltschrankansicht

Hybrid-Event: Konstruktion von Schaltschränken und Maschinen

Tagelswangen, Schweiz

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Normen angewendet werden. In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichter-Normen. Neben der SN EN 60204-1 (elektrische Ausrüstung von Maschinen) steht insbesondere die EN 61439 (Schaltgerätekombinationen) im Fokus. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
Schaltschrankbau

Hybrid-Event: Erstprüfung von Schaltschränken und Maschinen

Tagelswangen, Schweiz

Alle relevanten Informationen kompakt vermittelt Bei der Prüfung von Maschinen und Schaltschränken kommt es in der Praxis immer wieder zu Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und dem Umfang. Auch die Auswahl der relevanten Normen scheint auf den ersten Blick sehr komplex zu sein. Dieses Seminar vermittelt Ihnen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die normativen Zusammenhänge. Dabei werden neben den Nachweisen nach SN EN 61439 (Schaltgerätekombination) auch die Erstprüfung von Maschinen nach SN EN 60204-1 behandelt. Im Verlauf des Seminars werden die erforderlichen Prüfungen anhand einer Beispielapplikation erklärt, dabei steht weniger die Bedienung von spezifischen Messgeräten im Vordergrund, sondern das Verständnis der Anforderungen. __Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.__ __Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2024).__ __In den Kurskosten ist enthalten:__ - Seminarunterlagen - Teilnahmebestätigung (Zertifikat)