Jede Anlage benötigt gut aufeinander abgestimmte Komponenten. Nur so kann eine hohe Anlagenverfügbarkeit, auch bei hoher EMV-Belastung, sichergestellt werden. Phoenix Contact bietet ein unschlagbares Team, das ungewollte und kostspielige Produktionsausfälle vermeidet.
QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation
Stromversorgung als Herz jeder industriellen Installation
Zur Steuerung und Überwachung einer elektrischen Anlage ist eine 24-V-Stromversorgung mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch einfache Automatisierungsgeräte nutzen die Vorteile dieser Versorgung. Um die Kontrolle über die Anlage zu behalten, ist daher eine stabile Versorgung mit 24 V sehr wichtig.
Typ-3-Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC mit Push-in-Anschlusstechnik
Überspannungsschutz steigert die Anlagenverfügbarkeit zusätzlich
Gemessen am hohen Einfluss auf die Anlagenverfügbarkeit, gehört die 24-V-Stromversorgung zu den besonders schützenswerten Teilen der elektrischen Anlage. Ein Typ-3-Überspannungsschutz zum direkten Schutz der Stromversorgung ist daher eine sinnvolle Investition in die Anlagenverfügbarkeit. Um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, gilt es, aufeinander abgestimmte Überspannungsschutz- und Stromversorgungskomponenten zu nutzen.
Ein unschlagbares Team aus Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgung
Ein unschlagbares Team
Die optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus dem einphasigen Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC der zweiten Generation und den Stromversorgungen QUINT POWER der vierten Generation bietet auch bei extremen Umweltbedingungen einen maximalen Schutz Ihrer Anlage.
Ihre Vorteile
- Bis zu zehnmal höherer Schutz der Stromversorgung vor Überspannungen
- Doppelte Lebensdauererwartung der Stromversorgung
- Hohe Planungssicherheit dank 5-jährigem Garantieversprechen
Höhere Belastbarkeit
Strombelastbarkeit
Der Einsatz abgestimmter Überspannungsschutzkomponenten ermöglicht eine symmetrische Stromaufteilung bei einer auftretenden Überspannung.
Bis zu zehnmal höherer Schutz:
Durch Einsatz des Typ-3-Überspannungsschutzgeräts PLUGTRAB PLT-SEC der zweiten Generation ist die QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation zehnmal belastbarer gegen Stoßströme als ohne diesen Schutz.
Doppelte Lebensdauererwartung:
Der Vergleich zu nicht aufeinander abgestimmten Produkten zeigt: unsere Kombination aus Überspannungsschutz PLT-SEC der zweiten Generation und QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation verdoppelt die Lebensdauererwartung der Stromversorgung.
Weiterführende Informationen
Wir haben die Komponenten auf den Prüfstand gestellt. Hier können Sie die Prüfergebnisse der Koordinationsprüfungen herunterladen.
QUINT POWER-Stromversorgungen
Unser Teamplayer: QUINT POWER-Stromversorgung
- SFB Technology
- Statischer und dynamischer Boost
- Präventive Funktionsüberwachung
- Individuelle Lösungen ab Stückzahl 1
Überspannungsschutz PLT-SEC
Unser Teamplayer: Überspannungsschutz PLT-SEC
- Schutz für Endgeräte
- Internationale Zertifizierung
- Statusanzeige und Fernmeldekontakt
- Steck- und prüfbar