Sicheres Abschalten der DC-Seite Genügt ein DC-Lasttrennschalter im Wechselrichter? Informieren Sie sich und laden Sie die Broschüre "Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen" herunter.

Generatoranschlusskasten mit DC-Lasttrenner
Phoenix Contact Mitarbeiter mit Tablet

Wussten Sie schon?

Achten Sie bei dem DC-Lasttrennschalter auf das notwendige Trennvermögen. Im Gegensatz zur Wechselspannung gibt es bei Gleichspannung keinen Nulldurchgang.

Die Gefahr eines Lichtbogens bei der unsachgemäßen Abschaltung ist groß. Das gilt auch für das Ziehen von DC-Steckern unter Last: hier besteht Brand- und Lebensgefahr.

Sicheres Abschalten der DC-Seite

Genügt ein DC-Lasttrennschalter im Wechselrichter?
Normativ gesehen genügt dieser Freischalter. Was aber ist mit den Leitungen zu den PV-Modulen? Auch bei Trennung des Wechselrichters von der Gleichspannungsquelle durch den integrierten DC-Freischalter bleiben diese unter Spannung. Ist der Wechselrichter nicht in der Nähe der PV-Module installiert, werden die Leitungen häufig lang. Und in vielen Fällen werden die Leitungen dann durch das Gebäude verlegt. Im Fall einer Wartung, Reparatur oder Erweiterung können Sie diese Leitungen nicht freischalten.

Die Lösung ist einfach: Installieren Sie einen zusätzlichen DC-Lasttrennschalter in der Nähe der PV-Module. Am besten gleich zusammen mit dem Überspannungsschutz in einem Generatoranschlusskasten. Die Installation ist einfach. Der Generatoranschlusskasten ist anschlussfertig und geprüft. Und die Leitungsverlegung zum Wechselrichter wird auch einfacher. Nicht jeder String muss zum Wechselrichter verlegt werden. Es genügt ein Leitungspaar pro MPP-Tracker.

Aber was ist, wenn Sie nicht mehr an den DC-Lasttrennschalter im Generatoranschlusskasten kommen, z. B. bei einem Brand? Auch wenn es ein Mythos ist, dass Häuser mit PV-Anlage von der Feuerwehr nicht gelöscht werden, sollten die DC-Leitungen abgeschaltet werden können. Besonders dann, wenn diese durch das Gebäude verlegt werden.

Ein Feuerwehr-Notschalter, am besten direkt bei der Hauptverteilung installiert, ermöglicht das sichere Abschalten der PV-Leitungen. Wird der Feuerwehr-Notschalter betätigt, wird der DC-Lasttrennschalter im Generatoranschlusskasten durch einen Unterspannungsauslöser abgeschaltet. Das funktioniert auch sicher bei Spannungsausfall im Notschalter oder im gesamten Gebäude.

Eine ungewollte und unbemerkte Abschaltung der PV-Anlage ist durch die Fernabschaltung möglich. Dies passiert bei kurzzeitigen Spannungsschwankungen durch den Unterspannungsauslöser. Sinnvoll sind somit Feuerwehr-Notschalter mit automatischer Wiedereinschaltung bei unbewusster Betätigung. Wird die Spannung über den Feuerwehr-Notschalter abgeschaltet, muss sie selbstverständlich auch händisch wieder eingeschaltet werden.

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1.000 V DC

Generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1.000 V DC

Zum Anschluss von 2x2-Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1+2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.