Sind Sie es ebenfalls leid, dass die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Unternehmenssystemen so lange dauert und so viele Ressourcen in Anspruch nimmt?
Der ISO-Container hat die Güterlogistik revolutioniert. Ohne ihn wäre China nicht die Weltfabrik, Deutschland kein Exportchampion, der Wohlstand global deutlich niedriger. Die industrielle Datenlogistik ist heute am gleichen Punkt wie die Güterlogistik in den 1970ern. Sie „wartet“ auf den Datencontainer, mit dessen Hilfe neue Datenverbindungen innerhalb von Unternehmen und zwischen Unternehmen zu vernachlässigbar geringen Kosten aufgebaut werden können.
Das Potenzial von Industrie 4.0 schöpfen wir noch lange nicht aus. Das liegt daran, dass Daten nicht fließen bzw. der Aufbau neuer Datenverbindungen zu teuer ist.
In seiner Keynote erläutert Christoph Kelzenberg, Assistenz der Geschäftsführung bei Phoenix Contact, ein, wenn nicht sogar das zentrale Hindernis zur vollständigen Umsetzung von Industrie 4.0 in produzierenden Unternehmen. Er veranschaulicht an dem einfachen wie treffenden Beispiel der Güterlogistik, welcher (Lösungs)Weg eingeschlagen werden muss. Weiterhin motiviert er für eine aktive Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Verbänden, Initiativen und Politik an den Themen der Datenlogistik – nicht nur zur Realisierung von Industrie 4.0, sondern auch der Nachhaltigkeit.
#DKEIC22 – Interview mit Dr. Christoph KelzenbergYouTube
Interview im Rahmen des DKE Innovation Campus 2022
In Anlehnung an die Keynote „Disruptionsfaktor Datenlogistik“ beantwortet Christoph Kelzenberg folgende Fragen:
Welche Hürden gilt es auf dem Weg in die All Electric Society noch zu meistern?
Wie kann die Normung bei der Umsetzung der All Electric Society unterstützen?
Gibt es bereits Ansätze, die bei der Erreichung einer All Electric Society unterstützen?
Whitepaper
Die Tatsache, dass Daten innerhalb und zwischen Unternehmen aktuell zu nicht vernachlässigbaren Kosten fließen, verhindert vielfach Disruption in Wertschöpfungsprozessen und Geschäftsmodellen. Die Entwicklungen in der Güterlogistik – insbesondere die Einführung und Etablierung des standardisierten ISO-Containers – bilden eine sehr treffende Analogie zu den aktuellen Gegebenheiten der Datenlogistik. Das Whitepaper dient als Inspiration und Leitfaden für notwendige Entwicklungspfade in der digitalen Welt der Industrie 4.0 und zeigt klar die Handlungsbedarfe auf.