Oplev, opdag og udforsk fremtiden:

Hvor pålidelige er vedvarende energikilder? Hvor får vi energi fra, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser? Hvorfor er der forskellige måder at oplade en elbil på? Og hvordan kommer den grønne elektricitet egentlig ind i bilen, ind i en bygning eller i produktionen?

Svarene på disse og andre spændende spørgsmål finder du i vores All Electric Society Park: Oplev live med os i Blomberg, hvordan energi produceres, lagres, distribueres, og hvordan energiforbruget optimeres – og hvordan alle disse områder hænger sammen.

Første indtryk af All Electric Society Park

Detaljevisning All Electric Society Park
Oversigt All Electric Society Park
Solar Tracker i All Electric Society Park
Natudsigt All Electric Society Park
Cube og All Electric Society Pavilion
Vidste du det?
Hvorfor energi er uendelig
Vidste du, at energi ikke kan forbruges? Ud fra et fysisk synspunkt er energi kun omdannet og forbliver således altid. Den elektriske energi i f.eks. hårtørreren omdannes til varme og kinetisk energi til ventilatoren, som du derefter kan bruge til at tørre dit hår.
Vindmølle og solcelleanlæg

Hvad er All Electric Society?

The All Electric Society beskriver en videnskabeligt baseret vision om en CO₂-neutral og bæredygtig udvikling af verden. De første tilgange til dette blev allerede formuleret i 1970'erne.

I det helt elektriske samfund anvendes kun elektrisk energi baseret på vedvarende energi. Fossile brændstoffer anvendes ikke længere. Bæredygtig handling er ikke automatisk ensbetydende med at undvære. Det drejer sig snarere om at sikre, at de eksisterende ressourcer anvendes optimalt og er lige tilgængelige for alle mennesker i verden.

Dette er muligt ved hjælp af såkaldt sektorkobling: Sammenkobling af alle relevante livs- og arbejdsområder som f.eks. mobilitet, energi, infrastruktur og industri til et samlet system. Her distribueres den grønne energi i overensstemmelse med efterspørgslen og på en automatiseret måde. Så energien er altid tilgængelig, hvor der er brug for den.

Den interaktive parkoplevelse

Applikationerne i All Electric Society Park

I vores All Electric Society Park vil vi på interaktive stationer præsentere dig for de mange måder, hvorpå vedvarende energi kan genereres, konverteres, lagres, distribueres og bruges. Til det formål bruger vi både selvproduceret grøn el og varmeenergi fra varmepumper eller konverteringsprocesser.

Det er sådan, vi producerer vedvarende elektricitet fra sol og vind. Moderne batteri- og brintsyntesesystemer gør det muligt at lagre den værdifulde energi og dermed også kunne disponere over den senere. Vi viser den effektive anvendelse af denne energi på en konkret og håndgribelig måde ved hjælp af eksempler på elektromobilitet, intelligente bygninger, trafikal infrastruktur og produktionsanlæg. Du vil også lære, hvordan vi kan arbejde sammen om at bruge den dyrebare ressource vand på en bæredygtig måde.
Du finder alle disse spændende temaer i store, gennemsigtige kuber, der er spredt ud over hele området. Vores glaskuber er designet til at være interaktive og selvforklarende og inviterer dig til at deltage og gå på opdagelse!

Lad dig drage ind i energiens spændende verden, og bliv klogere på de tekniske muligheder, der allerede findes i dag for at løse morgendagens store opgaver og for at forme vores verden i dag, så den bliver mere levedygtig og bæredygtig for os alle i fremtiden.
I All Electric Society Pavilion kan du få mere at vide om denne fremtidsvision og om, hvordan All Electric Society Park er en lille repræsentation af denne fantastiske idé. Vi er overbevist om, at nøglen til en bæredygtig verden ud over vores allesammens engagement ligger i tekniske løsninger for industrien og samfundet.

En god idé for fremtiden, kompakt præsenteret

All Electric Society Pavillon
Nacelle, som man kan gå rundt i, i AES Park
Tematiske områder i AES-parken
Oversigt over AES Park
All Electric Society Pavillon

byder på All Electric Society Park. Med All Electric Society Pavilion som centrum for parken formidles det, hvad Phoenix Contact forstår ved dette, og hvordan sektorkobling bidrager til en optimal strøm af vedvarende energi.

Nacelle, som man kan gå rundt i, i AES Park

Den sikrer, at vindenergianlæg drives i stor højde: nacellen. Normalt er dette følsomme område kun tilgængeligt for specialister, men i vores park har du ikke kun mulighed for at se maskinhuset på nært hold, men også for at komme ind i det.

Tematiske områder i AES-parken

På området vil interaktive glaskuber give de besøgende mulighed for at opleve All Electric Society's tematiske områder på en legende måde. Alle kuber er intelligent forbundet med hinanden. Det betyder, at man altid ved, hvor meget energi der er til rådighed, og hvor der er brug for den.

Oversigt over AES Park

Omkring 500 solcellemoduler i All Electric Society Park sikrer, at den kan forsynes fuldt ud med vedvarende energi. Ud over tagmoduler eller solcellemoduler integreret i vinduer er der 26 m² gangbare solcellebelægninger integreret i fortovene.

Hvorfor du ikke bør gå glip af All Electric Society Park?

  • Fordi du kan opleve i konkrete applikationer, hvordan vi sammen skaber energiomstillingen
  • Fordi du kan opdage, hvad der allerede er teknisk muligt i dag, og hvilke forskellige muligheder der er i industrien for at blive mere bæredygtig
  • Fordi du bare kan være med og opdage: interaktive elementer lader dig blive en del af energistrømmen
  • Fordi du i vores All Electric Society Park møder mennesker, der er med til at forme fremtiden – og du kan altid opleve noget!

Planlæg dit besøg hos os

  • Åbningstider All Electric Society Pavilion og Cubes: Mandag til søndag fra 7:00-21:00.
  • Der er fri adgang til All Electric Society Park, som kan besøges når som helst.
  • Adgang: Besøget er gratis.
  • Målgruppe: Parken er velegnet til alle aldersgrupper. Forklaringen af applikationerne er især udformet for at hjælpe børn og ikke-specialiserede besøgende med at forstå emnerne omkring All Electric Society.
  • Adresse: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

FAQ

Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Parkering på All Electric Society Park
Parkeringspladser med ladestandere til elbiler i All Electric Society Park
Terning med spørgsmålstegn

Ja. Der er også adgang med kørestole, barnevogne osv.

Terning med spørgsmålstegn

Nej. I All Electric Society Park forklares de grundlæggende principper for en bæredygtig og levedygtig verden på en sådan måde, at de tekniske løsninger kan forstås også uden forudgående kendskab.

Terning med spørgsmålstegn

Ja. Der er busstoppesteder for offentlige busser direkte ved All Electric Society Park. Linje 732 kører her. De nærmeste banegårde er Schieder-Schwalenberg og Bad Pyrmont.

Parkering på All Electric Society Park

Der er mulighed for at rejse via Schieder-Schwalenberg og Blomberg. Der er tilstrækkelig parkeringsplads til biler og cykler på stedet.

Download kort over området
Parkeringspladser med ladestandere til elbiler i All Electric Society Park

Ja. Der er flere AC-ladestationer til rådighed.