Autokorrektur: Vor der Finalisierung prüfen
START > ASSISTENTEN / KONFIGURATOREN |
Autokorrektur
Sie können die Autokorrektur während der Konfiguration oder nach dem Datenimport nutzen, um Fehler in der Konfiguration zu finden und die Klemmenleisten mit fehlendem Zubehör wie Markern oder fehlenden Endkappen zu ergänzen. Dies ist auf Projektebene oder für einzelne Tragschienen möglich, aber nicht für einzelne Artikel auf der Schiene.
| Hinweis
Die Funktion prüft nicht die Beschriftung der einzelnen Komponenten. |
Sie können eine oder mehrere Schienen auswählen, die geprüft werden sollen (im Arbeitsbereich oder im Projektbaum).
Erkannte Fehler werden in einem separaten Fenster angezeigt.
- Sie können nur komplette Tragschienen prüfen.
- Wenn Sie einen Eintrag in der Fehlerliste auswählen oder den Mauszeiger darüber bewegen, wird das entsprechende Element im Arbeitsbereich markiert.
- Sie können entweder nur einzelne Fehler korrigieren (KORRIGIEREN) oder alle Fehler auf einmal (ALLE KORRIGIEREN).
- Wenn Sie eine Schaltfläche einmal gedrückt haben, wird die Korrekturtaste zur Taste ZURÜCKSETZEN. So können Sie Ihre Änderung wieder rückgängig machen.
- Die Korrekturen werden erst gespeichert und übernommen, wenn Sie auf ANWENDEN klicken.