A u quotidien, la tension continue est partout. « Le courant continu est dans chaque appareil électrique avec un écran, de la machine à laver au smartphone, en passant par l'électronique automobile. Les entraînements électriques fonctionnent en général avec du courant continu et les batteries stockent du courant continu. Il n'y a que très peu d'appareils (vieux grille-pains, fers à repasser...) qui fonctionnent directement sur courant alternatif », explique Martin Wetter. Christian Helmig ajoute : « Avec les producteurs d'énergie renouvelable, dont le solaire, la tension continue est redevenue un sujet actuel. Que ce soit dans les panneaux solaires ou les éoliennes, l'énergie captée y est d'abord transformée en courant continu. Et dans les véhicules électriques, des batteries DC entraînent les roues. » Ces deux ingénieurs sont diplômés de la chaire de technique de haute tension de Dortmund, où ils ont également passé leur doctorat et travaillé ensemble. Martin Wetter, originaire du Münsterland, a été attiré dès 1997 par Blomberg, en Westphalie orientale. Il a longtemps dirigé Trabtech, le laboratoire de surtension de renommée mondiale installé sur le campus de Phoenix Contact, et est aujourd'hui responsable des activités principales relatives à la fiabilité de la puissance. Christian Helmig, originaire de Westphalie, l'a rejoint cinq ans plus tard et dirige aujourd'hui le segment Field Device Connectors. Avantage : courant continu De solides arguments jouent en faveur des successeurs de Thomas Alva Edison : l'efficacité, la possibilité de stockage et les ressources. Il est évident qu'à chaque transformation d'énergie, une partie de celle-ci est perdue en chaleur. Lorsque l'électricité est produite par le vent ou le soleil, elle se présente d'abord sous forme de tension continue. La conversion en courant alternatif « mange » environ 20 % de l'énergie initiale. Cette perte peut être évitée en misant tout de suite sur le courant continu. Le deuxième avantage est lié à la récupération, à savoir l'utilisation de l'énergie cinétique excédentaire. « C'est particulièrement facile avec le courant continu. Et ce n'est pas seulement important pour l'électromobilité, mais aussi dans de nombreux domaines industriels, comme les systèmes de rayonnages en hauteur ou les robots industriels. L'énergie est récupérée lorsque le mouvement diminue », ajoute le directeur de l'innovation M. Wetter. « L'efficacité est donc l'une des questions centrales lorsqu'il s'agit d'accroître l'utilisation du courant continu. » La possibilité de stockage direct est un autre atout. Les batteries fournissent du courant continu et les systèmes DC peuvent stocker ou récupérer cette énergie directement, sans conversion. La complexité des systèmes diminue, ce qui permet des gains d'efficacité. Il faut aussi citer la préservation des ressources, puisque les sections de fil de cuivre requises sont bien plus petites et économisent donc du matériel. La puissance de raccordement, soit la quantité d'énergie électrique que l'opérateur réseau met contractuellement à disposition, peut diminuer d'environ deux tiers par rapport à un raccordement traditionnel en tension alternative. « Cela permet d'économiser d'emblée de l'argent, avant même qu'une machine ne fonctionne », dit M. Helmig. Les trois atouts du DC Efficacité L'utilisation du courant continu permet d'économiser environ 20 % d'énergie Possibilité de stockage Le courant continu est la forme d'énergie des technologies de batteries. L'électricité peut ainsi être directement stockée Ressources Outre l'efficacité, le courant continu permet d'économiser des matériaux grâce à des épaisseurs de cuivre plus faibles Avantage : courant alternatif Le courant alternatif déploie ses avantages lors de la transmission de l'énergie sur de longues distances. Dr Wetter : « Si je veux transmettre une certaine puissance, je dois de multiplier le courant par la tension. Si je veux transmettre beaucoup de puissance, je dois augmenter le courant ou la tension, ou les deux. Or, les pertes de transmission sur de telles lignes ne dépendent que du courant. Elles augmentent même de manière quadratique : deux fois plus de courant signifie quatre fois plus de pertes. C'est pourquoi on transmet de grandes puissances sur de longues distances avec du courant alternatif, à haute tension. Cela minimise les pertes de transmission. La conversion se fait de manière simple et très fiable avec des transformateurs appropriés. » Dans la technique classique des réseaux de distribution avec → Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 21