PHOTOVOLTAIK-LADESTATION | PHOTOVOLTAIC POWER PLANT 1 BBS 1 Mainz | Mainz/Deutschland Radeln mit Unterstützung – nein, keine Stützräder, sondern ein kleiner Elektromotor, das bieten die neuen sogenann- ten Pedelecs. Der Fahrer erzeugt durch das Pedalieren seinen eigenen unterstützenden Antrieb – das heißt, Energie wird nur erzeugt, wenn getrampelt wird. Das vierköpfige Team aus Mainz hat eine solarbetriebene Ladestation für diese Pedelecs konstruiert, die gleichzeitig mit einer Leihstation kombiniert ist. Das Leihen wird unkompliziert per SMS geregelt. Auf einem LED-Display kann der Radler die Energieerzeugung nachverfolgen. Cycling with support – no, not with support wheels, but with a little electric motor, this is provided by the new so-called Pedelecs. With the pedaling, the biker produces his own supporting drive – this means that energy is only produced when pedaling. The team of four from Mainz developed a solar-powered charging station for these Pedelecs which, at the same time, are combined with a hire station. Lending is managed in an uncomplicated way via SMS. The biker can watch the energy generation on a LED display. 34 | Environment Category