Servicios en seguridad de máquinas Auditoría para el correcto marcado CE Validación de la seguridad de las máquinas Estudio de conformidad con el RD1215 La Directiva de Máquinas 2006/42 exige el cumplimiento de los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud (RESS) siempre que una má- quina se venda o se ponga en funcionamiento en la Unión Europea. Esta auditoría verifi ca el correcto cumplimiento de todos los requisitos cuando se compra una maquina. La validación de la seguridad de las máquinas y líneas garantiza que las medidas de protección se han implementado correctamente y que las funciones de seguridad cumplen con las distin- tas directivas y normas armonizadas, incluida la EN 13849-2. El empresario debe tomar las medidas necesarias para garantizar que las máquinas puestas a disposición de los trabajadores sean seguras. Se debería verifi car el cumplimiento del RD1215 antes de ponerlas en funciona- miento por primera vez, cuando se realice una modifi cación o después de cada montaje en una nueva ubicación. Evaluación de montajes de máquinas o líneas de producción Cuando distintas máquinas o instalaciones se combinan en un proceso de producción, debe verifi carse de manera adecuada la correcta integración de estas para formar un conjunto de máquinas según la directiva de máquinas 2006/42 y la norma EN ISO 11161. Consultoria técnica Formación Asesoramiento técnico relativo a legislación en maquinaria, técnicas de protección de máquinas, normativa armonizada aplicable, modifi caciones substanciales, ingeniería de seguridad aplicada al ámbito de la seguridad industrial. Realizamos diferentes formaciones a medida en función de las diferentes necesidades del cliente. (Directiva maquinas, análisis de riesgos conforme a EN ISO 12100, Calculo PL confor- me a la EN ISO 13849-1, etc.). Phoenix Contact 5