Energia e redes 5G TSN SPE Automação de edifícios Mobilidade Automação industrial Infraestrutura Com base nos nossos conhecimentos técnicos, já há quase 100 anos que desenvolvemos soluções que res- pondem aos desafios técnicos e económicos dos tempos atuais. Por isso, estamos empenhados em lutar contra as mudanças climáticas e contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Com esse objetivo, focamo-nos na visão de futuro da All Electric Society, a qual dá uma resposta aos grandes desafios do nosso tempo, com base em perspetivas técnicas. Descreve um mundo, no qual a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis está acessível a todos como a principal fonte de energia, a nível mundial e em quantidade suficiente. A base é a ampla eletrificação, automação e interligação de todos os setores da indústria e de infraestruturas. Graças a vários anos de experiência, combinados com competências inovadoras ao nível da digitalização, torna- mos possível que a indústria e as empresas acelerem esta mudança. Deixe-se inspirar pelas soluções de software, novos produtos e tecnologias para alcançar uma maior susten- tabilidade. Frank Stührenberg, CEO da Phoenix Contact Acoplamento de setores – a chave para a All Electric Society Conteúdo Acoplamento de setores Soluções interligadas na produção de energia solar e E-mobility Produtos para Eletrificação Automação Interligação Tecnologias Ethernet com capacidade de processamento em tempo real e segurança a 360° 8 8 20 30 32 PHOENIX CONTACT 3