3.4 Anti-discriminación y respeto e integridad en las actividades comerciales diarias • Nuestras interacciones se caracterizan por un El trato respetuoso, justo y honesto es la base de nuestra interacción diaria. trato justo, respetuoso y considerado, así como por la igualdad de derechos y de oportunidades. • Respetamos la dignidad de todas las personas. Rechazamos firmemente cualquier comportamiento inapropiado hacia los demás, como el bullying o la falta de respeto. • No toleramos ningún tipo de discriminación ni desigualdad de trato en el empleo por motivos de, por ejemplo, origen nacional o étnico, origen social, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, edad, sexo, opinión política, religión, creencias o por cualquier otro motivo, a menos que estén justificados por los requisitos del empleo (entre otros, Convenios de la OIT n.º 100 y 111). 16 Phoenix Contact