E NT R E V I S TA res cualifi cados sigue sin suponer un problema. Desde 2000 hasta hoy, 2020, tenemos una escasez de trabajadores cuali- fi cados de alrededor del 7 %. Para el 2030, la cifra ascenderá hasta el 20 %. En ese momento, los nacidos en los años 60, la generación del "baby boom", empezará a retirarse. La píldora anticonceptiva se introdujo a fi nales de los años 60, anterior- mente una familia tenía un promedio de 3,8 niños, después la media pasó a ser de tan solo 1,2. Este no será un cambio lento ni análogo. La falta de trabajadores cualifi cados será dramáti- ca, será una demolición digital. No somos Microsoft No somos Microsoft, Porsche ni BMW, ni tenemos nuestra sede en Múnich o Stuttgart. Nuestros productos están ocultos dentro de las máquinas y equipos, por lo que ningún consu- midor fi nal se alegrará por un nuevo color o un diseño atrevi- do. Ni siquiera puedes encontrarlos en la ferretería. Nosotros estamos en Blomberg, la "metrópolis mundial" de Blomberg. Todos lo sabemos, y desde hace ya mucho tiempo. Enton- ces, ¿qué podemos hacer? Nosotros mismos somos los que te- nemos que hacernos un nombre como buen empleador. Desde 1994, también estamos trabajando en este sentido, establecer nuestra reputación en este campo. Al principio, todo el mundo se reía de mí por mi compromiso. Top Job, Best Place to Work, Kununu; hoy en día, se nos considera el mejor empleador más allá de nuestras fronteras nacionales. Hemos construido una verdadera marca para nuestro público, independientemente de lo conocidos que sean nuestros productos. Ha sido un largo camino, pero ha valido la pena. En los últimos 20 años nos hemos convertido en el mejor empleador de Alemania once veces, alcanzando el segundo lugar nueve veces y el tercero seis. En términos de cifras clave como consultas de páginas, niveles de satisfacción o fl uctua- "Nosotros mismos somos los que tenemos que hacernos un nombre como buen empleador". Profesor Dr. Gunther Olesch el mercado laboral existente. La formación y el perfecciona- miento son muy importantes, por lo que hemos construido un amplio centro de formación y perfeccionamiento en la plan- ta de Schieder. Los perfi les profesionales de los trabajadores cualifi cados también han cambiado drásticamente, y no puede haber un estancamiento en la teoría ni en la práctica. Debe impartirse formación continuamente. Piense por ejemplo en los tornos en los que hace 20 años todavía se trabajaba principalmente a mano. Hoy en día, en tiempos de una creciente digitalización, los ordenadores de- ben manejarse con habilidad. Pero si algo falla, por ejemplo si hay que cambiar una caja de cambios, entonces sigue siendo necesario el trabajo manual. Todo tiene que encajar, y justo esto es lo que enseñamos en nuestro ultramoderno taller de formación. è Los nacidos durante el "baby boom" miran casi con envidia a las generaciones venideras, porque si para los nacidos antes del 69 casi todo estaba colapsado (la escue- la, la formación, los estudios superiores, la profesión), los futuros graduados pueden elegir el puesto de trabajo que desean. ¿Cómo se enfrenta al cambio demográfi co, a la escasez cada vez más evidente de jóvenes? El cambio demográfi co, la retirada de la generación del "baby boom" de la vida laboral activa, ya se conocía hace 20 años, si bien ahora es más visible. Pero la actual escasez de trabajado- 38 UPDATE 5/20 La revista sobre innovación de Phoenix Contact