H I NT E R D E N K U L I S S E N v. li.: Dirk Moseke, Robert Ewend, Michael Heinemann (alle Phoenix Contact), Dr. Wladimir Klitschko, Michael Oelmann (Geschäftsführer Die Deutsche Wirtschaft) Auszeichnung mit Schlagkraft HPC-Technologie gewinnt Jury- und Publikumspreis Phoenix Contact E-Mobility ist „Innovator des Jahres 2019“. Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, nahm den Wirtschaftspreis der „DDW – Die Deutsche Wirtschaft“ beim Festakt in Düsseldorf offiziell entgegen. Ausgezeichnet wurde die High Power Charging-Tech- nologie sowohl von der offiziellen Jury des Wirtschaftsmagazins als auch, mit einem zweiten Preis, durch das Publikum. „Ein Elektroauto in nur drei bis Reichweite über diese Techno- logie laden zu können, wird ein entscheidender Baustein für die Mobilität der Zukunft sein“, hob Laudator Armin Reins, Agentur inhaber Reinsclassen und Preisträger 2018, hervor. Überreicht wurde die Aus- zeichnung durch Dr. Wladimir Klitschko, der den Ehrenpreis 2019 selbst verliehen bekam. Also schnelle Fäuste für schnel- les Laden. fünf Minuten für 100 Kilometer phoenixcontact-emobility.com 3D international Neue Fertigungsstätten in USA und Indien metallene Objekte zu drucken, die im eigenen Werkzeugbau ihre Verwendung finden. protiq.com Die additive Fertigung ist ein absolutes Zukunftsthema. Die Phoenix Contact-Tochter- gesellschaft Protiq ist hier Spezialist und fertigt sowohl für den hauseigenen Bedarf als auch für externe Kunden. Die Zusammenarbeit gerade mit dem hauseigenen Werkzeugbau und der Produktion hat sich so gut bewährt, dass jetzt in den USA eine selektive Lasersinteranlage zum Druck von Kunststoffen aufgebaut wurde. Und in Indien ist es jetzt möglich, dank einer selek- tiven Laserschmelzanlage auch Sicherheit mit Brief und Siegel Phoenix Contact für Entwicklung von IT-Sicherheit zertifiziert Als eines der allerersten Unternehmen in Deutschland überhaupt ist Phoenix Contact jetzt vom TÜV Süd für seine Anstrengungen im Bereich Security zertifiziert worden, und zwar für die Entwicklung von Secure-by-Design- Produkten (IEC 6244341) und das Design von sicheren Automatisierungslösungen (IEC 62443 2 4). Diese Zertifizierungen unter- streichen die Strategie von Phoenix Contact, standardisierte Security-in-Produkte, Indust- rielösungen und Beratungsdienstleistungen anzubieten, um einen zukunftssicheren Betrieb von Maschinen, Anlagen und Infrastrukturen zu ermöglichen. Secure-by-Design meint, dass schon bei der Entwicklungsphase eines Produkts Sicherheits- anforderungen an Soft- und Hardware berück- sichtigt werden. In einer Welt der vernetzten Dinge eine immer wichtigere Aufgabe. Für Automatisierungslösungen wird ein Sicher- heitskonzept mit den erforderlichen Schutz- maßnahmen erarbeitet. „Secure-by-Design ist bei uns fester Bestandteil bei der Entwicklung eines SecurityProdukts“, so Roland Bent, CTO Phoenix Contact. Roland Bent, Dr. Jens Butenandt, Werner Neugebauer (v.li.) 48 UPDATE 2/19 Das Innovationsmagazin von Phoenix Contact