de commande et de régulation Photovoltaïque L'interconnexion des données joue un rôle de plus en plus important pour les installations photovoltaïques. En raison de la structure décentralisée des installations de plein champ, les systèmes de transmission sont particulièrement exposés aux dangers des surtensions transitoires couplées. Des capteurs, des enregistreurs de données et des systèmes de transmission assurent une détermination étendue, à la seconde près, des données de puissance PV et des valeurs de mesure météorologiques. La condition préalable au fonctionnement stable d'un tel système est sa disponibilité permanente. Pour protéger les systèmes de transition à base de cuivre contre les surtensions Infrastructure ferroviaire Le système de contrôle et de surveillance est la base d'une exploitation ferroviaire sûre et fiable. Les itinéraires sécurisés sont mis en place dans les postes d'aiguillage. Les aiguillages sont réglés et les signaux correspondants sont activés. Les signaux ne sont pas les seuls à être émis sur les installations extérieures de signalisation. Souvent, elles comprennent d'autres composants, comme des compteurs d'essieux ou des dispositifs de signalisation de voie libre, qui sont nécessaires au bon fonctionnement des chemins de fer. Des surtensions, dues par exemple à des perturbations atmosphériques ou à des claquages sur les fils de contact, peuvent Infrastructure de transport Les surtensions transitoires, causées par la foudre ou les opérations de commutation, peuvent endommager les appareils et les installations ou entraîner leur défaillance. Bien que les tunnels soient souterrains, ils ne sont pas protégés contre de tels événements. De nombreux dispositifs de sécurité sont installés dans chaque tunnel. En commençant par la ventilation et l'aération jusqu'au pilotage des panneaux à messages variables, en passant par les éclairages de sécurité, le fonctionnement des dispositifs doit être assuré. Une défaillance due à une surtension entraîne la fermeture du tunnel et des réparations. Dans ce contexte, chaque interface transitoires pendant un orage, il est nécessaire d'utiliser des parafoudres basse tension spéciaux. Si les câbles de commande et de données ne sont pas protégés, une surtension transitoire peut, dans le pire des cas, entraîner une défaillance complète de la surveillance de l'installation. Selon les exigences, notre vaste gamme comprend des parafoudres basse tension adaptés à la protection des câbles de mesure, de commande et de données des installations photovoltaïques. survenir à tout moment sur le vaste réseau de lignes ferroviaires. C'est pourquoi une protection adéquate contre la foudre et des parafoudres basse tension pour les données de mesure et de commande des installations de signalisation extérieures et des automates du poste d'aiguillage contre les couplages transitoires dans les câbles de signalisation sont indispensables. Comme la technique ferroviaire utilise souvent des tensions de signalisation élevées pour la commande, les parafoudres de la gamme de produits CLIXTRAB offrent une protection optimale pour ce type d'application. nécessite une protection appropriée. La vaste gamme de produits offre la bonne solution à chaque application : p. ex. parafoudre basse tension pour la communication rapide des données ou parafoudre basse tension intelligent pour la technologie MCR. Pour une protection ininterrompue du tunnel, des composants intelligents, tels que les PLUGTRAB PT- IQ, envoient un signal dès que la limite de puissance est atteinte. Vous pouvez ainsi remplacer le parafoudre avant qu'une défaillance ne se produise. Le bon fonctionnement du tunnel est alors maintenu. n o i t a l u g é r e d t e e d n a m m o c e d , e r u s e m e d e u q n h c e t a l r u o p n o i s n e t e s s a b s e r d u o f a r a P i Prévention des défaillances des installations photovoltaïques Une infrastructure ferroviaire moderne avec des parafoudres basse tension En toute sécurité dans les tunnels grâce aux parafoudres basse tension Phoenix Contact 43