For all applications

Requirements for analog signal processing in modern control technology


Die Applikationen für analoge Signalverarbeitung im industriellen Umfeld sind eigentlich nicht neu und schon seit langer Zeit bekannt. Ein analoges Messsignal muss durch eine galvanische Trennung, Signalanpassung und Verstärkung aufbereitet werden, um es in der Steuerung weiterverarbeiten zu können. Dank fortschreitender Technik bieten sich heute neue Möglichkeiten zur Lösung solcher Aufgabenstellungen. Die zunehmende Dezentralisierung in der Steuerungstechnik stellt darüber hinaus neue Anforderungen an Installation, Bedienbarkeit und Komfort im Servicefall der Trennverstärker und Messumformer.




Das Angebot an Konvertern für die MSR - Technik ist sehr vielfältig und stellt den Anwender vor die Qual der Wahl. Ein komplettes Produktprogramm in einem Gehäuse, mit einheitlicher Anschlusstechnik und Bedienbarkeit ist wünschenswert. Sind dazu noch Versorgungsspannung, galvanische Trennung und Messgenauigkeit gleich, müssen bei der Auswahl nur noch Ein- und Ausgangssignale beachtet werden.

Nicht selten treten bei der Inbetriebnahme von Anlagen Probleme durch Potenzialdifferenzen auf, die sich bei Planung und Projektierung nur schwer berücksichtigen lassen, da sie nicht vorhersagbar sind. Hier beugt eine konsequente galvanische Trennung einer späteren Fehlersuche vor. Nicht nur die gegenseitige galvanische Trennung aller vorhandenen Kreise - Eingang, Ausgang, Versorgung - sondern auch eine hohe Prüfspannung sorgen für die gewünschte Betriebssicherheit.




Schnelle Inbetriebnahme


Mit Beginn der Anlagen- oder Maschinenerrichtung stellt sich schnell heraus, inwieweit die angenommenen Randbedingungen von den tatsächlichen abweichen. Schnell wird es dann notwendig einige Parameter des Messkreises anzupassen. Eine einfache Anpassung der Konfiguration ist über DIP-Schalter möglich. Dabei ist es wünschenswert den Betrieb weiterer Geräte nicht zu stören, z.B. durch die Unterbrechung der Spannungsversorgung. Eine steckbare Energieversorgungsbrücke im Fußbereich des Gehäuses ist die Lösung. Zudem wird der Verdrahtungsaufwand auf die Signalleitungen minimiert. Somit ist jeder Monteur in der Lage flexibel und effizient die Messstrecken einzurichten.

Ein wesentlicher Rahmenparameter bei der dezentralen Installation von MSR - Komponenten ist der reduzierte Platz in Kleingehäusen. Nicht nur die Baubreite sondern auch die Bauhöhe entscheidet über die Einsetzbarkeit. 6mm schmale Gehäuse, wie sie seit einigen Jahren in der MSR - Technik Einzug halten, stellen jedoch besondere Anforderungen an die Applikationen. Für eine 4-Leiter Pt100 Messung, eine Signalverdoppelung oder eine Grenzwertüberwachung mittels Wechslerrelais sind 8 Anschlussklemmen ein Muss.




Further information and services related to this article